大家好、
我将 TLV320AIC3204EVM-K 评估模块与一些不同的麦克风配合使用。 虽然我能够使用模拟麦克风通过耳机获得输出并将 IN1_L 连接到 HPL、但如果信号必须通过 ADC/DAC、我无法获得任何输出。
我使用数字麦克风( https://www.cuidevices.com/product/resource/cmm-4030dt-26354-tr.pdf )切换到,将麦克风的数据输出连接到 GPIO,将时钟连接到 MISO。 在软件中、我在"数字麦克风输入引脚"下选择了 GPIO、在"数字麦克风路由"下选择了左侧 ADC。 我已取消静音并打开 ADC 增益控制、我已取消静音并打开 HP 输出增益控制。 在数字设置中、我选择了 MCLK、在 CDIV_CLKIN 下、我为多路复用器通电。 在"MISO 和 GPIO 控制"下、我选择 MISO 作为数字麦克风的时钟输出、并选择 GPIO 作为数字麦克风输入。
奇怪的是、当我检查 MISO 测试点时、它只显示高信号(~2.2V)、而不是时钟。
请告诉我应该更改/添加哪些设置以使其正常工作。 谢谢!