This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:支持 IEEE 32位浮点的音频数据格式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943305/tas2505-support-audio-data-format-of-ieee-32-bit-float

器件型号:TAS2505

您好!

TAS2505是否支持 IEEE 32位浮点的数据格式?

我想确认器件可以直接或不直接通过 I2S 处理 IEEE 32位浮点数据格式。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsu、

    遗憾的是、TAS2505和我们的音频放大器系列器件不支持这种格式。 它们处理的数据格式是一个具有不同宽度(16、20、24和32)的二进制补码有符号数据。 我认为 IEEE 格式具有一些专为基础、精度和指数而设计的位。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.