请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5731M 你(们)好。
在 TAS5731M 的 EVM 用户指南中、我看到自举电容为0.0033uF。 是否可以使用 0.022uF、50V,X7R? 如何评估电容是否正确?
非常感谢。
此致、
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.