This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 ALC4050

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951018/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-alc4050

主题中讨论的其他器件:PCM2912PCM2704

您好、先生、

 

我的客户希望设计 ALC4050。

请就此提供建议吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们没有直接替换该器件的方法。 在我可以找到的内容中、该器件是一个具有耳机放大器和麦克风输入的 USB3.0编解码器。 我们没有完全正确的说明、但您可以查看 PCM2704/PCM2912。

    谢谢、
    Paul