This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 POP 噪声

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940716/tlv320aic3104-tlv320aic3104-pop-noise

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好  

首次上电 HPLOUT 和 HPROUT 时会产生噼啪噪声、

下面是寄存器设置的顺序:

 

[开]

*** 9,0x0 ***   

*** 101,0x0 ***

*** 7,0xA ***   

*** 2,0x0 ***   

*** 11,0x10 ***

*** 4,0xdc ***  

*** 5,0x0 ***   

*** 6,0x0 ***   

*** 5,0x0 ***   

*** 6,0x0 ***   

*** 37,0xc0 ***

*** 51,0xd ***  

*** 58,0xd ***  

*** 65,0xd ***  

*** 72、0xd ***  

*** 86,0x9 ***  

*** 93,0x9 ***  

*** 10,0x0 ***  

*** 43,0x0 ***  

*** 44,0x0 ***  

 

[关]                

*** 43,0x80 ***

*** 44,0x80 ***

*** 51,0xc ***  

*** 58,0xc ***  

*** 65,0xc ***  

*** 72、0xc ***  

*** 86,0x8 ***  

*** 93,0x8 ***  

*** 37,0x0 ***  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    寄存器配置的序列相当重要、并且器件还能够在输出驱动器关闭时使 HPOUT 共模上升。 这有助于在 DAC 和输出驱动器通电时、输出已偏置。  

    请参阅之前的文章、其中详细介绍了更多内容。  

     


    此致、

    Aaron