This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:待机电流

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949731/tas5421-q1-standby-current

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 TAS5421-Q1待机电流的问题

问:数据表显示 MUTE=0V 时的待机电流。 MUTE=5V 时是否有任何待机电流数据?

根据我的理解、静音模式仅禁用输出级。 另一方面、待机模式完全禁用器件。 因此、无论 MUTE 引脚电压如何、待机电流都不会改变。 如果我不得不说、可能存在静音引脚泄漏电流。

谢谢、

Yuta Kurimoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    当 STANDBY 引脚设置为低电平时、器件将完全关断、因此静音引脚不会影响任何内容。 但是、正如您所说的、可能会有一些泄漏。 让我明天进行测试以确认这一点。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您测量泄漏电流。 我在期待数据。

    此致、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    当 STANDBY 为低电平且 MUTE 为高电平时、流入 MUTE 引脚的电流约为200uA。 这是使用 EVM 进行测试的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    谢谢。 测量条件是否为 Ta=25、N=1?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    是的、Ta 为25。  什么是 N?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    N 表示样本数。 很抱歉让人困惑。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    是的、仅测试了1个样本。

    迪伦