您好!
我在将单电源 OPA1641仿真为缓冲器时遇到问题。
在输入端、我有一个正弦波100mV Vpp 和一个100欧姆内部电阻、但输出以199mV 为中心。 Singla 振幅完全不同。 您是否知道我为什么会获得该结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alassane、
我认为直流偏置可能是问题所在。 如果我理解您要做的事情、我会重复您的工作。
发生器或电源是低阻抗源。 从上面的原理图中可以看出、发生器 VG1||R2 (100kOhm)、因此由于 VG1、您不再具有分压器。 V+处的输入为+/-100mV 交流电压(将 V1 12V 视为交流接地)。 您的输出与输入不呈线性响应、这可能太接近输入共模电压范围。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-E2E-09102020.TSC
BTW、当您添加电压源时、必须将它们串联。 当您添加电流源(高阻抗器件)时、您需要将它们并联。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Alassane、
我不确定您最初想要什么。 在不增加额外组件的情况下、Vin 与直流偏置进行交流耦合、因为这适用于音频应用。 我希望这将满足您的要求。 您可能需要优化耦合电容器 C3、1uF、其阻抗为 Xc = 1/(2*pi*f*c
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-E2E-09102020A.TSC
最棒的
Raymond
您好、Alassane、
您更喜欢这种方式吗? 截止频率约为3.4MHz。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-E2E-09102020B.TSC
最棒的
Raymond
您好、Alassane、
下面是截止频率图。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-E2E-BW-0911020.TSC
( 我在上传图像时意外提交了一些内容、下面是其余内容)。
问:是否有方法可以像在 ltspice 中一样轻松计算此电路的输入和输出阻抗?
封闭是电路输入和输出阻抗的 Tina 仿真。 由于许可协议、我无法帮助您处理 LTSpice、但测量方法非常相似。
BTW、在^频率下、dB 到输出阻抗转换为10 μ V (dB/20)、因为标称电流在输出端注入、因此输出增益以 dB 为单位、响应 Vout/I_Inject、即输出阻抗与频率。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-Input-Impedance-09112020.TSC
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-Output-Impedance-09112020.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Alassane、
您为我提供了同相运算放大器配置。 增益带宽积(GBP 或 GBW)在增益= 1时为11MHz。 1nf 用于补偿较高频率下的第二极点。
如果您在下面讨论反相运算放大器电路、那么您的公式是正确的。 希望这对您有所帮助。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA1641-Inverting-Config-0911020.TSC
最棒的
Raymond