This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2031D1EVM:100nF 直接输出电容器的输出异常

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2031D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948698/tpa2031d1evm-output-abnormal-with-100nf-direct-output-capacitor

器件型号:TPA2031D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA2031D1

大家好、

客户在其项目中使用 TPA2031D1、以下是他们的原理图、他们发现没有输出;移除输出电容 AC5、AC6、AC7后、输出正常、您能不能帮助解释为什么使用电容时没有输出?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    这些输出电容器必须与一个额外的电感器或铁氧体磁珠一起使用、以替换0欧姆电阻器(AR4和 AR5)。 否则、如果仅使用输出电容器、则会导致过流事件。 将器件置于受保护状态。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.