尊敬的论坛:
我计划创建一个 RPi 音频帽、如 Justboom Amp ZERO、这种帽子在几个月内不可用。 似乎不能肯定他们会再次出现。 机械师和电子工程师没有问题、但 Linux 驱动程序对我来说是一个巨大的挑战。 我读了很多关于这一点的内容、并且弄清楚了、这个 justboom 使用 TAS5756、而用于 RPi 的 Linux 驱动程序使用 pcm12x 编解码器。
在 PolyVection Hat 的数据表中、我找到了以下说明:"PlainAMP 配备了德州仪器的 TAS5756放大器 IC。 通常、这种封装在单个 IC 中整合了 I2S DAC (与 PCM51XX 器件非常相似)和 D 类放大器。 这意味着用于 PCM512X 或 PCM514X 的所有可用软件都可以且应该用于配置和音量控制。"
同时、还有更新、更高效的芯片可供使用、我更喜欢 TAS5825。
在论坛中、有一些用于 TAS5825的 Linux 驱动程序的线程、但遗憾的是、这些线程并未为我提供最终提示。
TAS5825也可以使用与 TAS5756相同的方法
感谢您:
最好
Andi