请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760M 大家好
如果我们问 TAS5760M、您会介意吗?
我们要对发生时钟误差后发生直流检测误差的条件进行确认。
(当然,我们认识到,在本质上没有这种情况。)
如果发生时钟错误、如果扬声器 outputXX 大于 DCETHRES、则器件是否运行直流检测错误?
然后、客户使用 PVDD=24V、DCETHRES 的典型电压是否为5.2V?
正确吗?
此致、
大田松本