This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:故障检测

Guru**** 1111390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937832/tas6424m-q1-fault-detection

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、

我对 TAS6424在正常运行(播放音乐)或静音期间的故障检测功能有疑问。

您能否告知 TAS6424是否可以在正常运行或静音期间检测到以下故障或无法检测到?

输出对地短路

2. OUT 短接至 VBAT

3. OUT 引脚断开

4. OUT+短接至 OUT -

5.直流偏移误差

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在播放和静音期间、数据表中表6和7中的所有故障检测均处于活动状态。

    1输出对地短路和2输出对 VBAT 短路将导致过流故障。

    3输出引脚断开。 请注意、OUT 引脚开路只能由负载诊断检测。  

    4OUT+对 OUT 短路-在静音状态下不受保护。 这是因为在静音状态下、扬声器端子+和-的电压本质上相同(50% PVDD)。 在这种情况下不会触发故障。

    5DC 偏移误差。 将在静音和播放状态下监控输出直流故障。

    如有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速回复。

    对于#4、在运行模式期间、OUT+到 OUT-的短路将被检测为"过流故障"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "过流故障"检测半桥上的任何过流事件。 在静音状态下、BTL 中没有差分输出、因此没有过流事件。 当您尝试播放某个内容时、您将获得 差分输出、如果 OUT+短接到 OUT-、则将发生过流事件并由器件捕获。

    此致、

    Sam