This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:我们是否可以使用 PP-SALB2-EVM 检查 TAS5825M 特性?

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825MEVM, PP-SALB2-EVM, TAS2559EVM, TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946361/pp-salb2-evm-can-we-use-pp-salb2-evm-to-check-tas5825m-characterization

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVMTAS5825MEVMTAS2559EVMTAS5825M

尊敬的 TI 团队:

我们有 PP-SALB2-EVM、TAS2559EVM、TAS5825MEVM 和 PurePath-CMBEVM。  

我们是否可以使用 PP-SALB2-EVM 来检查 TAS5825M 特性?

PP-SALB2-EVM 和 TAS2559EVM 测量的扬声器特性从 PPC3中提取。  是否可以将提取的文件合并到 PPC3的 TAS5825M 软件中?

请检查。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    对于 LB2、您可以获得特征的某些部分、例如驱动器模型和电感模型的 Thiele 小参数。 但是、由于 LB2型号仅基于封闭式外壳、并且没有 SmartBass 特性、因此会有一些差异。

    此致、

    Luis