This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:单极配置和2.5V 的 MICBIAS

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958324/tlv320aic3256-unipolar-configuration-and-micbias-of-2-5v

器件型号:TLV320AIC3256

我们在实现 耳机连接的单极配置和2.5V 的相关 MICBIAS 方面遇到困难

下面是我们为设置 MICBIAS 而完成的配置:

预期操作

更新了寄存器

更新了寄存器中的位

位值

关闭 MICBIAS

第1页/寄存器51:MICBIAS 配置寄存器

D6.

0

将 MICBIAS 设置为2.5V

第1页/寄存器10:共模控制寄存器

D6.

0

第1页/寄存器51:MICBIAS 配置寄存器

D5-D4-D3

1-0-1.

加电 MICBIAS

第1页/寄存器51:MICBIAS 配置寄存器

D6.

1

 

我们设置了以下值:  DRVdd_HP = 3.3V、AVdd = 1.8V、VNEG = GND

在上述 配置中、我们观察到 MICBIAS 为3.3V、而不是预期的2.5V。然后我们尝试将 MICBIAS 设置为其他可能的值、但发现它始终等于为生成 MICBIAS 而选择的源(AVdd 或 DRVdd_HP)、即1.8V 或3.3V。

有关详情、我还随函附上了我们所做的所有其他配置的详细信息。  

谢谢

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3256-CodecConfigurations.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步澄清、我们正在寻找后续步骤来调试设置 MICBIAS 的问题、特别是在上述场景中、当在单极配置中 MICBIAS 为3.3V 而不是2.5V 时。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们将查看您的查询、并尽快返回给您。  我们将在下周初尝试了解一些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    MICBIAS 寄存器的寄存器设置似乎是正确的。

    当第1页、寄存器0x33设置为0x68时、对于0.9V 的 CM 设置、MICBIAS 电压应为2.5V。

    要获得3.3V 电压、寄存器设置应为0x78。 但是、由于您在0x68设置中获得3.3V 电压、这可能是寄存器编程错误或电路板上的某种短路。

    您能否从电路板上移除 R933并直接测量引脚23上的电压?

    如果是编程错误、请读回第1页的寄存器0x33、并验证寄存器值是否确实为0x68。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要有关上述方面的进一步帮助、请告知我们。 我将关闭螺纹。 响应将重新打开线程。

    此致。