您好!
问题1:
EAROUT+和 EAROUT-能否驱动600欧姆差分负载?
如果是、600欧姆负载是否应与 EAROUT+和 EAROUT-进行交流耦合?
当 PCMI 代码分别为 u-Law 0dBm0和3.17dBm0时、差分耳式放大器输出电压是多少?
问题2:
尽管数据表建议 MIC Amp1增益为23.5dB 增益、但客户是否可以使用不同的增益、例如0dB?
当增益为0dB 时、数据表中^的"传输基准信号电平(0dB)"和过载信号电平(3dBm0)将分别为88 * 10^(23.5/20)= 1316.7mVpp 和124 * 10 (23.5/20)= 1855.3mVpp?
此致、
希拉诺