This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:查询电流到电压转换

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1793
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967597/pcm1794a-inquire-about-current-to-voltage-convert

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1793

您好、TI 专家、

建议使用 OPAMP 进行电流到电压的转换。

我们希望删除 OPAMP 以降低 BOM 成本。  是否有方法不使用运算放大器?

如果您有任何不使用运算放大器的设计指南、请告诉我。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    一些人试图移除互阻抗级、并将其替换为简单的接地电阻。  这可能对客户有效、但我建议输入引脚上的电压永远不会超过2.5V。  您还可以考虑 PCM1791或 PCM1793。

    谢谢!

    Paul