This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:失调电压的变化精度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959416/tas2505-variation-accuracy-of-the-offset-voltage

器件型号:TAS2505

您好!

我的客户对 TAS2505的测试结果有几个问题。

客户使用评估板测量了 TAS2505、当 CM=0.9V、扬声器放大器音量+12dB 且 SPKVDD = 5V 时、SPKP 和 PPKM 的电压为2.5V。 从这个结果中、它们估计输出级中扬声器放大器的偏移为 SPK VDD 的1/2。 正确吗?

如果正确、客户还想提出以下更深入的问题:

  • 1/2失调电压的变化精度是多少? (从 SPK VDD 生成1/2时的精度)
  • CM = 0.9V 与上述1/2电压之间的关系。 这些电压在电路中的哪个位置切换?

我期待您的回复。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***-San、

    配置的 CM 电平实际上与 D 类驱动器无关。 这是耳机驱动器的共模。 如果您启用耳机驱动器、您应该会看到此电平为零输入。

    您能否提供具有此 SPKVDD/2电平的输出线路的示波器捕获? 您是否使用零输入来查看 D 类活动? 我认为您应该具有零输出、而不是2.5V 偏移、并且输出应该从 SPKVSS 切换到 SPKVDD。

    您还可以共享原理图和寄存器配置吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢您的快速回复。 让我确认我的理解。

    为了了解失调电压的变化精度值、我必须提供输出线路的示波器捕获、原理图、寄存器配置、并确认它们是否使用输入0V 进行先前的测量。 我应该如何向您发送这些数据? 电子邮件是否更好、还是应该将其发布在此处?

    我还想知道哪些因素会影响偏移及其变化值。 它是否会根据 SPKVDD 值或 CM 电压发生变化?

    感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***-San、

    请查看我的以下回答:

    我应该如何向您发送这些数据? 电子邮件是否更好、还是应该将其发布在此处?

    如果这是不能在公共论坛中共享的敏感信息、您可以通过电子邮件联系我。

    我还想知道哪些因素会影响偏移及其变化值。 它是否会根据 SPKVDD 值或 CM 电压发生变化?

    实际上、除非客户通过 I2S 提供恒定值、否则 D 类驱动器不应具有偏移电平。 即使修改了 SPKVDD 和 CM 电压电平、D 类驱动器也取决于 I2S 数据。

    如果您对此有其他意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    因此不应存在偏移、输出仅取决于 I2C 输入。 感谢您的回应、我开始了解这种情况。

    我目前正在联系客户以获取更多信息。 如果可能有大量数据、我希望通过电子邮件继续进行此讨论。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***-San、

    感谢您的回答。

    让我们通过电子邮件继续对话。 我现在将关闭此 E2E 主题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.