This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:IC 能否在无电源但输入 I2S 时钟的情况下正常工作? 和转换时间以待机

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959877/pcm5102a-q1-can-the-ic-work-normally-without-power-but-input-i2s-clock-and-transition-time-to-be-standby

器件型号:PCM5102A-Q1

大家好、

如数据表第32页所述、当 VDD 高于2.8V 时、该器件开始工作。
上电复位前是否可以输入 I2S 时钟?

另一个问题是数据表描述的 PCM510xA 自动进入待机模式、该数据表在第33页进行了说明。
检测到错误后、待机模式需要多长时间?
客户需要在加电(待机)期间切换采样率、因此他们需要切换时间。
我想延迟时间20ts 和3.5ts 表示客户想要知道的时间。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    I2S 输入引脚旨在允许在器件通电之前对引脚进行偏置。  这不是问题。

    检测到时钟误差后、器件将以每样本1dB 增益步长斜升输出。  该器件具有内部振荡器、可在时钟错误事件期间指示采样时间、但它应与器件已使用的采样率大致匹配。 这应采集104个样本。

    谢谢、

    Paul