This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:电荷泵频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959787/pcm5102a-q1-charge-pump-frequency

器件型号:PCM5102A-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 PCM5102A-Q1电荷泵频率的问题。

问:电荷泵的频率是多少?

客户用例: MCLK 为24.576MHz,FS:96kHz,从机模式

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    电荷泵的工作频率约为1.5MHz。 确切的频率取决于时钟配置、但对于这两个值、您应该看到:

    fs=96kHz、CP 频率= 1.536Mhz

    您可以参阅 PCM5122 数据表中的表131以查看时钟值。

    谢谢、

    Paul