This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:处理未使用的引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958903/dit4192-handling-unused-pins

器件型号:DIT4192

您好!

在软件模式下使用 DIT4192时、您能否告诉我如何处理以下未使用的引脚?

问题1. RXP (AES-3编码数据输入)
RXP 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 RXP 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

问题2. /INT (开漏中断输出、低电平有效。 需要连接到 VIO 的10kΩ Ω 上拉电阻器。)
我的理解是否正确、因为/INT 是输出引脚、因此/INT 可以保持悬空?

问题3. BLS (块启动 I/O)
如果不使用 BLS 引脚、是否应将 BLS 引脚设置为输出? 那么、您能告诉我 BLS 引脚的建议处理方式吗?

问题4. U (用户数据输入)
U 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 U 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. RXP (AES-3编码数据输入)
    RXP 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 RXP 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

    [CW]:是的、RXP 可以连接到 GND。  当使用外部 AES3驱动器并驱动至逻辑"0"时、这是一个类似的情况。

    问题2. /INT (开漏中断输出、低电平有效。 需要连接到 VIO 的10kΩ Ω 上拉电阻器。)
    我的理解是否正确、因为/INT 是输出引脚、因此/INT 可以保持悬空?

    [CW]:它可以保持悬空、但更好的解决方案是使用高值上拉至 VCC、以避免在内部 INT/DRIVER 处于非活动状态时电路板上出现悬空节点。

    问题3. BLS (块启动 I/O)
    如果不使用 BLS 引脚、是否应将 BLS 引脚设置为输出? 那么、您能告诉我 BLS 引脚的建议处理方式吗?

    [CW]:如果未使用 BLS、则将其配置为输出并保持悬空。

    问题4. U (用户数据输入)
    U 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 U 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

    [CW]:是的、U 可以直接连接到 GND。  当使用外部驱动器并驱动至逻辑"0"时、这是一个类似的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤