请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5421-Q1 大家好、团队、
数据表中显示
PVDD 欠压关断设置最小值为3.6V、典型值为4V、最大值为4.4V。
POR MAX 的 PVDD 电压为4.1V。
问:在故障寄存器的 D4位变为"1"之前是否可能发生 POR? 在这种情况下、用户无法注意到器件处于欠压状态、因为 POR 会将所有 I2C 寄存器复位为默认设置、对吧?
问:如果没有、器件是否有足够的等待时间从"故障寄存器位 D4变为"1"到"POR"?
谢谢、
Yuta Kurimoto