This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:负载诊断序列的持续时间

Guru**** 1135410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964889/tas5421-q1-duration-of-load-diagnostics-sequence

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、团队、

感谢您的支持。

在 TAS5421-Q1数据表图11中、负载诊断序列的总持续时间约为229ms。

问:诊断序列中有多少偏差? (最小值=229ms-_ms、最大值=229+_ms)

[背景]

客户测试了特意将输出短接至 GND 时的持续时间。 在这种情况下、他们发现持续时间为450ms。

根据数据表规格、持续时间应为75ms+52ms+50*5ms+52ms=429ms。 因此 、客户希望了解诊断序列的时间偏差。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    如果无负载错误、负载诊断测试大约需要229ms。 这意味着一次成功的直流诊断。

    如果加载有错误、DC 诊断将重复一次以再次确认错误。 因此、它将花费更多的时间。

    您可以读取寄存器0x02来检查器件是否正在执行负载诊断。

    如果您有更多问题、可以向我发送电子邮件。

    谢谢!

    此致、

    Derek