请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5421-Q1 大家好、团队、
感谢您的支持。
在 TAS5421-Q1数据表图11中、负载诊断序列的总持续时间约为229ms。
问:诊断序列中有多少偏差? (最小值=229ms-_ms、最大值=229+_ms)
[背景]
客户测试了特意将输出短接至 GND 时的持续时间。 在这种情况下、他们发现持续时间为450ms。
根据数据表规格、持续时间应为75ms+52ms+50*5ms+52ms=429ms。 因此 、客户希望了解诊断序列的时间偏差。
谢谢、
Yuta Kurimoto