请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3245 尊敬的 TI 专家:
我的客户询问、在8欧姆负载下、PVDD 24V 上是否可以输出80W 的功率。 我认为这是不可能计算的。
使用下面的公式、对于80W、它需要至少25.3V 的电压。
P=V=V*V/R、80W = V*V*8 Ω-> V=25.3V
对于 PVDD 24V、是否有办法输出功率超过80W? (扬声器负载8 Ω)
谢谢、
Downey Kim。