This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:PVDD 和输出功率之间的关系

Guru**** 2502005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957371/tpa3245-relationship-between-pvdd-and-output-power

器件型号:TPA3245

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问、在8欧姆负载下、PVDD 24V 上是否可以输出80W 的功率。  我认为这是不可能计算的。

使用下面的公式、对于80W、它需要至少25.3V 的电压。

P=V=V*V/R、80W = V*V*8 Ω-> V=25.3V

对于 PVDD 24V、是否有办法输出功率超过80W? (扬声器负载8 Ω)

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    在考虑在特定 PVDD 下可提供多少输出功率时、我们通常使用正弦波来进行计算。

    关系是、在没有电压削波的情况下、最大输出功率= Vrms^2/R = PVDD^2/2/R;其中 R 是负载电阻。 "/2"分频器来自 RMS 电平= 1/sqrt (2)*峰值电平。   

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    那么、您的答案是80W 的输出是不可能的?

    谢谢

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    答案是、当您使用24V PVDD 和8R 负载时、如果没有电压削波、您将无法实现80W、

    要实现80W、您可以增大 PVDD 或使用较低的电阻负载。

    此致、

    Sam