This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:PLL 带宽

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962585/dix9211-bandwidth-of-the-pll

器件型号:DIX9211

大家好、

我对 DIX9211有疑问。


请告诉我们以下内容。

-可以过滤的 PLL 的带宽是多少?
-建议的 PLL 带宽是多少?
-请告诉我如何降低环路带宽。
-手宽的限制是多少?
-降低环路带宽时是否有任何副作用?


此致、
石寺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    遗憾的是、我们没有提供有关接口器件 PLL 设计的大量信息、因此很难说出实际带宽是多少以及可以通过 PLL 滤波器降低多少带宽并保持稳定性。 数据表中提供了建议的滤波器值。 您可以通过更改 FILT 引脚上的组件来降低带宽、但我会非常小心地这样做。 一般来说、使用较低的滤波器截止频率降低 PLL 带宽可减少时钟中从 PLL 生成/恢复的相位噪声量、但也会增加 PLL 锁定所需的时间。 不过、建议的滤波器可在器件的指定工作范围内提供高性能、因此不需要真正更改。

    最棒的

    Zak