This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:有关时钟的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956380/pcm1690-q1-question-about-clock

器件型号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他器件:SRC4190-Q1

大家好、团队、

我对时钟有一些疑问。

问:如果两个端口都在从模式下运行、我们不需要输入 RCKI。 正确吗?

问:在表1中、(Mode2、MODE1、MODE0)=(0、0、0)和(1、0、0)是否完全相同设置?

问:对于 BCK、LRCK、SD 时序、这些时序参数在每个从模式和主模式中是共用的吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    我将在周末对此进行介绍。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我很抱歉。 我错误地发布到不同的 P.N 和论坛。 我想问 SRC4190-Q1。 是否可以删除此主题?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto