This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954757/pcm4220-pcm4220

器件型号:PCM4220

 您是否有此信息或输入阻抗的方法特征? d/s 表示为2.8K 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    输入阻抗是内部 S&H 电路时序和电容的直接函数。  时序将很严格、但输入电容的绝对值将随正常制造差异而变化。  2.8k 值将是典型值、约为+/-20%、近似为+/-3sigma 值。  因此、与器件相比、sigma 理论上大约为+/-7%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Collin、

    输入阻抗如何随温度变化? 尤其是在 CT 中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    花了更长的时间来深入研究这个。  虽然绝对值将根据之前规定的范围而变化、但这些组件的温度漂移在10-20ppm/C 范围内相当低。  由于此类调制器的输入阻抗与采样电容和采样频率直接相关、因此所提供外部时钟源上的漂移也会影响输入阻抗。