尊敬的所有人:
在 TPA3110D2规格表中、 对增益设置引脚的必要压摆率进行了如下描述:
9.3.2通过 GAIN0和 GAIN1输入进行增益设置
TPA3110D2的增益由两个输入端子 GAIN0和 GAIN1设定。 这些增益端子以及端子1和14的电压压压摆率必须限制为不超过10V/ms。 为了获得更高的压摆率、请使用一个与端子串联的100kΩ Ω 电阻器。
请告诉我为什么 GAIN0和 GAIN1的数字设置引脚具有压摆率指示?
上升时间如何影响增益设置功能?
此致、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
在 TPA3110D2规格表中、 对增益设置引脚的必要压摆率进行了如下描述:
9.3.2通过 GAIN0和 GAIN1输入进行增益设置
TPA3110D2的增益由两个输入端子 GAIN0和 GAIN1设定。 这些增益端子以及端子1和14的电压压压摆率必须限制为不超过10V/ms。 为了获得更高的压摆率、请使用一个与端子串联的100kΩ Ω 电阻器。
请告诉我为什么 GAIN0和 GAIN1的数字设置引脚具有压摆率指示?
上升时间如何影响增益设置功能?
此致、
Andy
您好!Dylan、
感谢您提供的详细信息。
因此、我猜这是为了防止由虚假触发的过冲引起的噼啪噪声。
那么、如果该杂音对产品质量不重要、或者即使在 PCB 上固定了增益设置时也不会出现、这一点无关紧要。
在示例电路中、增益引脚在没有电阻器的情况下连接到 GND。 但我看不到任何样本会将其中的任何一个直接连接到 Vcc。
如果我在没有任何电阻器的情况下直接设计 GAIN0至 GND 和 GAIN1至 AVCC 的 PCB 布局、是否正常?
Andy