This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D 类放大器控制 IC 或模块

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961097/class-d-amplifier-control-ic-or-module

主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、

我的客户正在寻找符合以下条件的器件。 您能为我提供建议的解决方案吗?

要求:

输出电压:50V (最大值)

PWM 开关频率: 几百 kHz 至几 MHz。  

典型的 D 类放大器控制 IC 似乎具有大约100KHz 的最高 PWM 开关频率(用于音频应用)。
我们正在寻找的 IC/模块具有几百 KHz 到几 MHz 的高 PWM 频率。

STM 似乎有一个解决方案、例如 STA311B+STA516BE。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    如果需要50V 输出、则应选择高功率器件。

    大多数 PE 器件仅支持高达 t0 26V 的电压。

    您能告诉我客户应用案例的详细信息吗?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    您能否提供有关客户系统要求的更多详细信息? 它们需要模拟输入还是数字输入? 他们是否需要任何特定的功能? 放大器驱动的负载阻抗是多少? 需要多少个通道?  

    如果他们需要一个需要高达几 MHz 开关频率的放大器、那么我们的汽车器件可以实现这一点。 但是、由于大多数器件无法提供50V 输出电压、因此输出信号可能是一项挑战。 TPA3255可以接近、但 PWM 开关频率不能超过600kHz。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢您的支持。 请允许我通过电子邮件进行交流。

    此致、

    山口