This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:使用外部升压电源时接地

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955068/lm48511-grounding-when-using-external-boost-power-supply

器件型号:LM48511

出于系统架构的原因、我计划使用外部电源。  在查看数据表时、我看到 LSGND 是 H 桥接地、REGGND 是升压电源的接地。

使用外部升压电源时、推荐的接地方案是什么? 我想 REGGND 不会承载太多电流(如果有)、我应该将外部电源接地端直接连接到 LSGND 引脚以保持环路紧密。  我会按照数据表的建议以星型方式连接 REGGND 和信号接地引脚以及 LSGND。

在一个相关的问题中、应用指南显示了一个连接到 Vdd 电源输入和电感器的10uF 大容量电容器。  Vdd 上还有几个1uF 电容器。  使用永久升压、10uF 电容器是否可以移至外部稳压器电路?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您对 LSGND 接地引脚连接的所有评论都很正确。 我们建议以星形连接方式连接接地端。 LSGND 承载的电流大于任何其他引脚。

    对于10uF 电容器、这是用作储能罐所必需的。 应将其放置在尽可能靠近 VDD 引脚的位置、而不是靠近稳压器电路。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。  我将10 uF 电容器保留在 Vdd 上、  我还将 REGGND 保持连接到星型接地、因为我怀疑浮动稳压器部分不是一个好主意、即使我不使用它。

    /SD_BOOST 将接地、因此我是否可以将 FB、FB_GND1和 FB_GND0保持未连接状态?  或者、我是否应该将全部三个引脚接地?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如数据表的第7.3.5节所述、两个 FB_GND 开关均可保持断开状态。 这种做法可降低关断电流。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.