This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:初级 ADC 和次级 ADC 分辨率

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953982/pcm1860-q1-primary-adc-and-secondary-adc-resolution

器件型号:PCM1860-Q1

大家好、您能告诉我初级 ADC 和次级 ADC 分别支持的分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma-San、您好!

    此信息在规格表中给出。 主 ADC 可以发送16位32位字长。 次级 ADC 的分辨率可读作8位或12位值。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、硬件控制的器件不允许使用次级 ADC、并且字长设置受限。

    -Zak