This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:采用 APA2010的 P2P 解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953534/tpa2028d1-p2p-solution-with-apa2010

器件型号:TPA2028D1

大家好、

客户想知道我们是否有采用 APA2010 QBI-TRG 3W TDFN3X3-8的 P2P 解决方案?

网络上的壁橱解决方案似乎是 TPA2028D1、但它不是 P2P。 我们是否有任何更新的解决方案、即具有相同功能的 P2P?

请推荐。  

但斯克!

专利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    您能否分享 APA2010 QBI-TRG 3W TDFN3X3-8的详细信息/数据表?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请参阅此链接:   

    datasheet.lcsc.com/.../1908121731_Anpec-Elec-APA2010QBI-TRG_C368570.pdf

    谢谢!  

    专利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    感谢您提供数据表。

    遗憾的是、正如您提到的、此器件没有与 P2P 兼容的解决方案。 有一些接近的解决方案、如 TPA2028D1 (如您所述)、但引脚排列不兼容。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.