请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919021/tas5805m-idle-noise
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件:TAS5805
您好!
我们的客户使用了 TAS5805、并在测试其性能时遇到了两个问题。
扬声器的空闲噪声太大、大约为-53dB、人们可以听到。
2.当播放扫描频率时,扬声器的功率随着频率的增加而增加, 他配置了10W 功率,可以达到25W,但当播放1KHz 文件时,不会出现这种现象。 但是、如果他将 EVM 的 I2S、I2C、FAULT 和 PDN 引脚跳到自己的板上、就听不到噪声、并且似乎电源没有随频率变化。 其设置与 EVM 板相同。 此外、PVDD=13.5V、负载为4欧姆。
请帮您分析一下吗?
此致
Kailyn