This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:它是否同时支持6个音频输入?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787059/tlv320aic3106-does-it-support-6-audio-input-together

器件型号:TLV320AIC3106

尊敬的所有人

   我有六个通道的器件音频输入、两个输入是 MIC、四个输入来自摄像机、但我对此器件有一些疑问、如下所示:

   1. TLV320AIC3106是否 同时处理  六个音频输入? 这样就会丢失任何音频输入。

   2. MIC3R 和 MIC3L 引脚是否连接到 MIC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    TLV320AIC3106可同时接受6个输入。 您可能已经知道只有2个 ADC、因此您的数字输出当然会混合输入。
    2.您可以将任何输入引脚连接到麦克风。 由你决定。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve

    1. “您可能已经知道只有2个 ADC,因此您的数字输出当然会是输入的混合”

         我不明白 、只有2个 ADC、这意味着接受2个输入一次?

    2. 您说可以接受6个输入,如何处理2个 ADC 的6个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    请参阅 数据表 、了解有关此器件的各种有用信息。  

    我随附了一个来自数据表的功能方框图、如下所示:

    如您所见、有2个 ADC 和6个输入。  输入可以相加或切换。  因此您可以有6个模拟输入、 但始终只有2个数字输出。  希望这一点很清楚吗?  

    2、 希望这一点很清楚吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve

          谢谢您的详细回答、但我认为只有一个 我无法理解。

          您说"输入可以相加或切换"、 这是否意味 着一次只处理2个输入? 一次不处理 6个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    我对您的问题有一些不了解的地方。  

    这是否意味着一次只处理2个输入? 一次不处理 6个输入?

    "处理" 并不是一 个真正的技术术语、它的含义相当广泛。  AIC3106可以一次"处理"所有6个输入、因为它可以 将6个输入相加、或在6个输入之间切换以提供2 个数字输出通道、 但它不能为每个输入提供6个单独的数字输出。  

    此致、

    -Steve Wilson