This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:直接驱动8 Ω 微扬声器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786868/tas2505-q1-directly-drive-8ohm-micro-speaker

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

TAS2505-Q1是否支持直接驱动8 Ω 微型扬声器的输出?

由于我们有 SMT 型扬声器、我计划移除放大器和扬声器之间的所有磁珠和电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    该器件支持无滤波器操作、因此只要扬声器阻抗在器件规格范围内(8 Ω 正常)、该器件就能正常工作。
    尽管您的系统对 EMI 敏感、但仍建议使用滤波器。 您可以使用和不使用滤波器测试其性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    谢谢、我决定使用100pF 电容分流器将一个120 Ω@10MHz (DCR=0.1 Ω)的磁珠串行至接地。
    顺便说一下、D 类开关频率是否为8.48MHz? 它有点高、但它是我在数据表中唯一能找到的一个值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    D 类的典型开关频率为300kHz、最小/最大值为250/350kHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器