This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:谐波性能差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795105/tas2505-poor-harmonic-performance

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户在尝试使用此音频放大器投入生产时有一些问题:

"我们在产品上使用 TAS2505、我遇到了一些音频质量问题、我可以为这些问题提供一些帮助。

我们的设置。 我们将 I2S 数据以 fs=16kHz、SCK=512kHz 和 MCLK=4MHz 的频率馈送至 TAS2505。 TAS2505的配置为 NDAC=2、MDAC=1、OSR=128。 我测量的扬声器输出频率为256kHz。

当我放大以从我们的扬声器获得合理的音量时、我会得到各种谐波噪声(播放1kHz 正弦波、3kHz 时的谐波 比1kHz 基波具有更多的能量!)。

这是扬声器:

 

让我知道您还需要诊断什么。  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    这似乎与寄存器配置有关。

    您能否提供有关设计中使用的原理图、寄存器设置和电源的详细信息?

    当然,这可以帮助我们更好地解决这个问题。

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了离线原理图、以下是寄存器设置:

    第0页

    x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 XA XB XC xD XE XF

     -------------------------------------------------------

    0x | 00 10 00 11 04 00 00 00 00 82 81 00 80 02

    1x | 00 08 00 00 00 00 00 00 00 01 81 00 00 00 01 00

    2x | 00 00 00 00 00 80 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    3倍| 00 00 00 10 12 02 02 02 00 00 01 00 94

    4x | 04 00 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3

    5倍| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    6x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    7x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    8x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    9x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Ax | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    BX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    CX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    例如| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    FX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    和(第1页):

      x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 XA XB XC xD XE XF

     -------------------------------------------------------

    0x | 01 10 0c 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00 00

    1x | 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    2x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

    3倍| 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    4x | 08 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    5倍| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    6x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    7x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    8x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    9x | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Ax | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    BX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    CX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    例如| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    FX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    感谢您提供的信息。

    关于原理图、我没有找到与谐波问题相关的东西。

    我刚刚发现了一些有助于降低模拟输出中数字噪声的东西。 但是,这些建议与您描述的问题无关:

    -将未使用的输入 AINL 和 AINR 连接到一个连接到模拟 GND 的0.1uF 至0.47uF 电容器。
    -在与0欧姆电阻器连接的两个不同接地层中将模拟接地(AVSS、SPKVSS、EP)和数字接地(DVSS)分开。

    关于寄存器设置、我注意到 D 类驱动器增益配置为18dB。 我在 EVM 的帮助下进行了一些测试、如果数字输入(正弦波)的振幅水平为0.4FFS、则输出信号将会削波。 这会导致损害谐波的增量、尤其是3KHz。

    因此、我建议您执行以下几项操作:

    -您能否尝试将 D 类驱动器增益从18dB 降低到6dB 并查看差异?
    -如果不可能,您是否可以尝试将数字输入电平降低到0.3FFS 左右?

    请告诉我谐波是否存在差异。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    您对我的上述回复是否有任何反馈?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、如果您有其他问题或观察结果、您可以将您的评论发布在此主题中。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.