This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:当 AVDD/PVDD 被移除时、3V3 DVDD 输入电流是多少?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796338/tas5760m-q1-what-is-3v3-dvdd-input-current-when-avdd-pvdd-is-removed

器件型号:TAS5760M-Q1

大家好、团队、

我的客户对 TAS5760M-Q1有一个问题。 当系统处于待机模式时、系统需要小于100uA 的输入静态电流。 因此、TAS5760M-Q1的 PVDD/AVDD 被移除、但 DVDD 3V3电源轨被保持用于 MCU 待机功耗。

对于 TAS5760M-Q1、PVDD/AVDD 被移除后、3V3 DVDD 引脚输入电流是多少?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    DVDD 域功率耗散可在数据表6.13中找到、典型空闲、静音、关断、运行功耗。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    如果我们在关断时获取 IDVDD 电流、在连接或断开 PVDD/AVDD 时是否会相同?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    PVDD/AVDD 状态不影响 DVDD 关断电流。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。