This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:有关 SD#和 FAULT#的设计是否正常?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792169/tpa3110d2-is-the-design-ok-about-sd-and-fault

器件型号:TPA3110D2

降级:

请帮助您检查 TPA3110D2的原理图吗?

e2e.ti.com/.../041111582815_5F00_16.pdf

尤其是以下设计:

1.有关 SD#和 FAULT#的设计是否正常?

2.当输入电平为2-3Vrms 时,如何设置 GAIN0和 GAIN1的参数?

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    我将对此进行研究。 另请与我分享基本规格、如 PVDD、BTL?、负载=?Ω、预期最大输出功率等


    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix:
    请 请参阅以下信息:
    PVDD
    Luck:您是指 PVCC 吗? PVCC 为12V。
    2.BTL:
    幸运:使用 BTL 输出。
    负载=?Ω
    幸运:每个通道的负载为8欧姆、功耗为5W。
    4、有2个通道、连接2个扬声器。
    请 请帮助提供一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 UG 中的原理图

    SD 电路在我的一侧看起来不是很好。 以下电路可供您参考(您需要根据设计进行检查)

    有关增益设置、请参阅数据表。 如果输入过大、您可以使用两个1k 电阻器来减小其范围。  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alix Wan:
    非常感谢您的建议。
    还有其他有关设计的问题。
    1.我们是否需要添加 ESD 保护扬声器是否已用完?
    2.我们是否需要选择 DCDC 或 LDO 为 TPA3110D2供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两个问题都超出了我的建议。 我建议在权力论坛中进行咨询。
    但在我的一侧、可能需要 ESD、而 DCDC 更适合这里。

    此致、
    Alix Wan。