This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:单个 IC 的1.1通道单声道配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795026/tas5805m-1-1-channel-mono-configuration-of-one-ic

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你好

我的客户希望使用 TAS5805M IC 1ea 配置1.1通道单声道放大器。

1Ch =单声道高音扬声器、

1Ch =单声道低音炮

数据表未准确显示使用一个 IC 的1.1通道单声道配置。

但是、当我检查 PurePath 控制台工具时、使用一个 IC 的1.1通道单声道配置如下所示。


我们尚未对此进行测试。 上述配置是否正确?

谢谢你

此致

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    你是对的。 可通过 PPC3选择将 TAS5805配置为1.1模式。

    此1.1工艺流程提供独立的低音扬声器和高音扬声器通道处理能力。

    RDGS、
    Matthew