This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49723:LME49723的 THD+N 与振幅间的关系

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793746/lme49723-thd-n-vs-amplitude-for-lme49723

器件型号:LME49723

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 LME49723的 THD+N 与振幅间的关系。

他测量并比较了 LME49723和当前使用的同一电路中其他器件的 THD + N 与振幅间的关系。
结果如下所示。


LME49723在该图中的绿色圆圈中变得越来越糟糕。

请告诉我这种 THD 恶化的可能原因。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    在某些条件下测量 LME49723 THD+N、以获得正确的结果。 必须考虑 THD+N 行为可能会因这些因素或条件而异。

    我建议尝试使用不同的负载来检查 THD+N 的差异 该驱动器首选为600欧姆、但您也可以尝试使用几千欧的负载。 确保 AP 使用 A 加权信号、并在22Hz 至22kHz 范围内对信号进行滤波。 如果可能、添加测量滤波器以降低带外噪声。 我们建议使用1k Ω 和4.7nF 的无源一阶低通滤波器。

    这将为器件生成最佳结果。

    请告诉我您的测量结果如何。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis-San、

    感谢你的答复。
    我将向我的客户解释您建议的尝试方法。

    如果我有来自我的客户的测量结果、我会将结果回复给您。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    我听说过我的客户。

    他使用以下电路配置。
    DAC 的电流输出由 LME49723电路进行 I/V 转换。
    输出是一种差分输出、采用的配置通过耦合电容器通过第二级运算放大器输出。
    块配置如下所示。

    然后、他在两个负载下进行了测量。
    2 kΩ 时的 kΩ(1 μ A/通道)
    THD 从大约7Vrms 或更高水平下降
    3 kΩ(1.5 kΩ/通道)时情况良好。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    我已查看 LME49723的数据表。

    然后、我找到图8、如下所示。

    看看这个黄色圆圈、
    就像我客户的数字一样、从大约8Vrms 开始、看起来情况变得越来越糟糕。

    您认为这是相同的吗? 还是不同?

    请告诉我这些信息。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    感谢您指出这一点。 这肯定与客户问题类似。 如图所示、该问题出现在相同的 THD+N 值下。 因此、它似乎与 LME49723的正常行为有关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯