This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:有关将1864和1862配置为 TDM 模式的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792244/pcm1864-q1-question-about-configuring-1864-and-1862-into-tdm-mode

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1864PCM1862

尊敬的专家:

我有5通道音频数据(3个麦克风和1个立体声 FM)、由于应用处理器上可用的 I2S/TDM 端口有限、我希望使用配置为 TDM 的 PCM1864 + PCM1862。

我在 PCM1864数据表第73页看到、一个 PCM1864可配置为时钟主器件、另一个可以配置为时钟从器件、如下图所示。

我的问题是、为了在 PCM186x 上保存一个晶体、我是否可以将应用处理器用作时钟主器件而不提供 MCLK 输出、并让两个 PCM186x 作为时钟从器件、以便它们都从 BCLK 生成所需的 MCLK?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    我无法非常清楚地理解您的问题...

    就 PCM186x 器件而言、您可以提供 MCK (通过 Crystal 或主机处理器) 要在主模式下配置其中一个 PCM186x 器件、然后从此器件获取 CKO 和 LRCKO、以在从模式下驱动第二个 PCM186x、您将不会遇到同步问题。

    此外、如果您的主机处理器具有 GPIO 引脚来生成 LRCK 和 BCK、您可以将两个 PCM186x 器件配置为从模式、并且相同的时钟将确保同步。 希望这澄清了您的问题。 如果不是、请告诉我、我们可以相应地解决这一问题。

    谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    谢谢你。 我想像您说过的那样配置 PCM186x:

    "此外、如果您的主机处理器具有 GPIO 引脚来生成 LRCK 和 BCK、您可以将两个 PCM186x 器件配置为从模式、并且相同的时钟将确保同步。 希望这澄清了您的问题。 如果不是、请告诉我、我们可以相应地解决这一问题。"

    那么、在这种情况下、我的主机处理器不必提供 MCLK 输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    正确。 当您将 PCM186x 器件配置为从器件时、主机处理器需要提供 BCK 和 LRCK 作为 PCM 器件的输入、在这种情况下、您可以将相同的 BCK 和 LRCK 信号从主机连接到两个器件。

    希望这澄清了您的问题。

    此致、
    Ravi