This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TPA3251接口

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824785/tas6422-q1-interface-to-tpa3251

器件型号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3251

您好、E2E、

美好的一天!

是否可以将 TAS6422-Q1连接到 TPA3251。 这意味着、将 TAS6422-Q1的输出连接到 TPA3251的输入?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    应用程序正常。

    请注意、TPA3251的最大输入电压摆幅为7V。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    TAS6422-Q1具有线性输出模式。  它利用了最低的增益。  还有一个用于直流负载诊断的线性输出模式、以便能够正确诊断 TPA3251输入电路的较高输入阻抗。  数据表中对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek 和 Gregg:

    感谢您的回答。 这会有所帮助。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我将关闭此主题。  如果您有其他问题、请开始新主题。