This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:爆音

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818057/tlv320adc3101-air-blasting-sound

器件型号:TLV320ADC3101

您好:

    我在移动应用中使用了3101。当嘴靠近麦克风(<5cm) 时,TLV320ADC3101的爆音输出非常大。 是否有任何 mini-DSP 组件可以解决空气爆裂声问题?  或者是否有其他方法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai Yu、

    借助 TLV320AIC3101、您可以配置 AGC 以保持语音信号的标称恒定输出。 它将调整大信号或弱信号的 PGA 增益。 请参阅数据表、了解适合您的应用的正确配置。  

    此致、

    Aaron