This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731 PLL 环路滤波器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817878/tas5731-tas5731-pll-loop-filter

器件型号:TAS5731

团队、

对于 TAS5731、我们能否将外部 PLL 滤波电容 C1从47nF 增加到4.7uF? 是否有任何副作用? 客户工厂错误地将4.7uF 焊接到电路板上。  

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      该电容器是一个重要因素、因为它决定了特定数据速率下的采集时间和抖动峰值。 建议客户改回47nF。

    此致

    Linda