This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:噼啪噪声

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828519/tpa2011d1-pop-noise

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../Audio_2D00_NEW.pdf

当进入操作系统之前出现 Win10徽标时、我们发现 扬声器有 bo 噪音、并且是由要启用的 AMP 引起的。 如何解决此问题?

 
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng、

    我们的团队将查看此问题。 我们将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我建议对 IN+和 IN-使用相同的元件值、原理图显示了每个元件上的不同电阻器和电容器值。

    使用单端输入使器件更容易受到噼啪噪声的影响。 此噪声是由输入电容器充电/放电中的不匹配引起的。 如果您在输入的每个部分使用不同的值、您甚至可能会增加此不匹配。

    降低噼啪噪声的一些建议如下:

    • 如果可能、请使用差分输入
    • 使用精度为1%的电阻器和 X7R 电容器等精密组件
    • 减少输入耦合电容器
    • 如果使用单端输入、您可以为未使用的输入测试不同的电容值、也许与使用的输入有更好的阻抗匹配

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、单端输入无法修改此部分。

    电容器电阻器已使用 X7R 和1%精密电阻器。

    那么、还有其他建议或设计指南吗?

    现在、我的方法是使用 Realtek 将 FW 修改到操作系统中。

    让 EAPD 上拉至打开 AMP、但还有其他副作用。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    通常遵循这些建议来降低噼啪噪声。

    最重要的是将 IN+和 IN-之间的组件

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的测试结果如下所示
     
    IN+ IN-上的电容器替换为100nF 和150K 欧姆、或者两者都替换为220nF 和75K。

    BO 噪声由 AMP 使能引起。 通过输入进行匹配并不是很有效。

    如果可能、请帮助我们提供更多信息。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    在瞬态杂音期间、您是否有机会对输入进行一些示波器捕获?

    也许您可以检查输入对之间的差异并独立调整输入电容器、以减少瞬态期间的差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您是否对上一帖子有其他疑问或意见?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器