This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:在 VOUT (5号)和 GND 之间连接0.1uF 和3.3欧姆或4.7欧姆是否正常、以避免输出噪声?

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386, LM384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846813/lm386-is-it-o-k-to-connect-0-1uf-and-3-3ohm-or-4-7ohm-between-vout-no-5-and-gnd-to-avoid-output-osccilation

器件型号:LM386
主题中讨论的其他器件: LM384

 大家好、

 我的客户之一是评估 LM386的新产品。

 在评估中、他们面临 LM386输出噪声和杂音生成问题。

 他们有以下问题。 请给我回复。

问题1.  他们确认了以下事项以消除振荡。

 1. Vs (6号)和 GND (4号)之间的去耦电容器 被 LM386放置在附近。

 2. Vs (No.6)-GND (No.4) OS 的纹波电压低于20mV。

 3、虽然连接了1uF/10uF 的动态电容、但输出抗振性无法消除

    旁路(7号)- GND (4号)之间。

      但是、当连接0.1uF 和4.7欧姆或3.3欧姆时、它们可以消除振荡

     VOUT (5号) - GND 之间。

      他们的问题是"在 VOUT-GND 之间连接此电阻器和电容有什么问题吗?"。

问题2. 他们发现 LM386上电时会产生噼啪噪声

     即使-input (no.2)和+input (no.3)连接到 GND。

     他们的问题是"您能告诉我杂音产生机制吗?

     TI 是否有任何有关杂音噪声的文档?"。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    Q1:实际上、建议从数据表中使用这些组件(连接到 GND 的电阻器和电容器)。 图10 和一些其他图显示了这些有助于防止振荡的组件。 因此、该解决方案没有问题。

    Q2:噼啪噪声通常由输入之间的不匹配引起、也可能由信号路径中的电容器充电/放电引起。 有几个与 PoP 相关的文档可以帮助理解这些文档、尽管它们不关注 LM386:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ivan、

     非常感谢您的回复。

     下面我可以再问几个问题吗?

    1.您能告诉我如何计算放置在输出和 GND 之间的 R 和 C 吗?

    2.当 "-in"引脚和"+in"引脚 连接到 GND 时、LM384加电时是否没有产生任何杂音?

    3.消除对7号 GND 引脚与3、4、5、10、11、12号引脚的相互干扰是否有效?

    4、客户认为由于温度和产品(LM384)价变、振荡级别会发生变化。

       温度和产品变化应采用多大的 C 和 R 裕度?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    应使用数据表中的 RC 值、这适用于 LM386和 LM384。 您可以尝试

    隔离引脚3、4、5、10、11和12有助于降低噪声、尽管它与振荡无关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ivan、

     我知道、为了消除输出振荡、建议使用0.05uF + 10欧姆电阻。

     但在客户情况下、0.05uF + 10欧姆时无法消除振荡。

     它们可以消除0.1uF 和4.7欧姆或3.3欧姆的振荡。

     他们有几个问题、如下所示。

     问题1. 这些 RC (0.1uF 和4.7欧姆或3.3欧姆)是否有可能损坏 LM386?

     问题2. 客户认为振荡电平会因温度和产品(LM384/LM386)价变而发生变化。

       温度和产品变化应采用多大的 C 和 R 裕度?

       这是不是很难回答的吗? 客户是否应在高温/低温下测试它?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    Q1:我不希望建议的 RC 值损坏 LM386、使用这些元件值应该是安全的。

    问题2:由于器件的使用寿命和相关信息的减少、提供此类详细信息有点困难。 为了实现可靠性、我建议尽可能在您提到的高温/低温下进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ivan、

     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

     我可以再问您一个问题、因为客户如下所述?

    问: 您说" 我不希望建议的 RC 值损坏 LM386、使用这些组件值应该是安全的、"这是什么原因?

         输出电流是否足以驱动这些组件?

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    正确、LM386应该可以使用建议的组件值运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ivan、

     非常感谢您的支持

     此致、

     Kazuya。