This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:异常增益采样

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850077/tpa6211a1-abnormal-gain-sample

器件型号:TPA6211A1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我的客户正在使用 TPA6211A1。

与正常样本相比、某些样本具有较大的增益误差。

它的异常增益大于 TINA-TI 的仿真结果、因此我怀疑其规格超出范围。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPA6211A.xlsx e2e.ti.com/.../TPA6211A-sim.TSC

出现异常样本的概率约为1%。

这是由电路板而不是样片引起的、我们通过交换 IC 进行了检查。

您能否调查此缺陷?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadahiko-San、

    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我将检查我们之前是否遇到过类似的投诉。

    根据您的分析、内部反馈电阻器变化似乎高于规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、Luis - San、

    感谢你的帮助。

    您何时可以通知我?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、Luis - San、

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我已确认、我们未收到任何与此器件增益增加相关的投诉。 这意味着以前没有与之相关的分析。

    我们将查看数据表中显示的规格是否正确;在我的研究中、我发现增益以 V/V 为单位、上限为1.11、而不是反馈电阻。
    增益测量时必须考虑输入电阻器的容差、也许您测试中的输入电阻会使所有测试单元的增益上升。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的信息。

    >增益测量时必须考虑输入电阻器的容差,也许测试中的输入电阻会使所有测试单位的增益上升。

    我们已通过交换 IC 来检查它取决于的不是电阻器而是 IC。

    >我们将检查数据表中显示的规格是否正确;在我的研究中,我发现增益以 V/V 表示,上限为1.11,而不是反馈电阻。

    这是否意味着测试缺陷会产生很大的增益误差?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    如果您需要异常样本、请告诉我。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    这是否可能是由制造过程引起的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我们可以检查异常增益样本、或许 ATE 可以检测增益是否过高、但结果可能不会异常、因为这应该在生产过程中进行测试。

    您可以通过 ivan.salazar@ti.com 或提供电子邮件地址与我联系吗? 我想在论坛外跟进、以便在 CQE 中循环检查 ATE 是否可用于测试您的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我们将通过直接电子邮件联系来处理此问题。
    我现在要关闭这个 e2e 线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器