This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:群延迟特性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850096/pcm1754-group-delay-characteristic

器件型号:PCM1754

您好!

我的客户关心 PCM1754的群延迟特性。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/482834?PCM1753-and-PCM1754-Group-Delay

我向我的客户展示了该主题。 他说、他需要平坦群延迟特性、该特性可以覆盖直流区域、因为他希望将其用于调制目的。

是否使用高通滤波器执行评估? PCM1754是否具有平坦群延迟特性?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我假设此测量是使用高通滤波器完成的。  今天或明天早上、我可以尝试测量这一点。  我需要验证我的仪器是否能够进行此测量。   

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    应用是模拟无线通信。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我已尝试在实验室中对此进行评估、但遗憾的是、我的设备没有此测量功能。 我的理解是、该器件具有静态滤波器延迟、同时会影响相位响应。  在较低频率下、相位应具有最少的漂移量、因此组延迟(相位响应的导数)应在该区域保持平坦。  

    谢谢、

    Paul