This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:TPA3116D2-Q1器件:高温下?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1, TAS6421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851908/tpa3116d2-q1-tpa3116d2-q1-part-at-high-temperature

器件型号:TPA3116D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6421-Q1

我需要高温 D 类放大器:现在 TPA3116D2-Q1的状态运行温度达到125'C、这是很好的。

我的电路需要在125°C 至150°C 的温度下运行16秒 是否有任何方法可以覆盖该器件的热关断。

我们需要的最大功率为15W、我们的负载是压电器件、它会反射较大的电容(20uF)、这并不是很好。

您能告诉我我我该怎么做、我是否使用了正确的器件?

提前感谢。

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您能给我们提供有关您的要求的更多详细信息、例如:

    - PVDD 电压

    -通道数

    -您是否需要负载诊断

    -假设您需要器件的模拟输入?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有一个通道。

    我有一个12V DC 到24V DC 的电压电平可选。

    无需诊断。

    理想的数字或模拟输入。

    每月16秒的最大运行时间、运行时间2年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在125°C 时、我们的大多数器件都会发出过热警告。

    话虽如此、您是否了解过 TAS6421-Q1? 您可以调整该器件上的 OTW 警告、过热关断通常为160-175C。

    我们不建议在这些高温下工作很长时间、因为它们可能会缩短器件的预期寿命。 您可能会在尝试从器件获取更高功率时遇到问题。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您帮助解决此问题。  我创建了另一个问题:

    Mouser A T.I. 分销商不库存/销售 TAS6421器件或评估板是否当前支持此器件、或该器件是否已停产?

    这是否在欧洲提供?

    提前感谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    这是一个非常新的器件、最近才发布。 我必须检查他们何时应向经销商获取器件。  

    对此造成的不便、深表歉意。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    经销商可能需要几周时间才能准备好库存。 不过、您可以同时在 TI.com 上订购器件。

    此致、

    Robert Clifton