This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251功耗

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845269/tas3251-tas3251-power-consumption

器件型号:TAS3251

尊敬的先生:

我对音频放大器的散热有疑问。

目前、我对 PVDD 使用32V 电压、对 GVDD 电源使用12V 电压、并测量输入侧的最大功耗接近20W、我想知道产生热量的功率是多少瓦、换句话说、音频放大器的效率是多少?

一旦我知道效率、我将知道如何解决热解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅数据表上的图6、7。 情况与您的情况相当相似。 谢谢!

    此致、

    Hao